This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116:文档

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8116, TXE8124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630950/txe8116-documentation

部件号: TXE8116
主题中讨论的其他器件: TXE8124

输入完整编号 TXE8116DGSR 时。 我得到了 8124 的数据表。 如果可能、我需要一个准确的数据表、其中显示 TXE8116 以及使用推荐的封装尺寸的实际物理器件的尺寸标注? 我们正在尝试对系统中的器件进行建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuck、

    当前数据表包括 TXE8116 和 TXE8124 器件。 其中展示了 TXE8116 引脚排列和封装外形(朝向数据表底部)。

    此致、

    Josh