This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:Aurora 64/66 10.3125Gbps 的 DS125DF111 配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628608/ds125df111-ds125df111-config-for-aurora-64-66-10-3125gbps

部件号: DS125DF111

TI 专家早上好。

我想在 DS125DF111 芯片的优化配置方面获得一些帮助、以便它能够在 Xilinx Aurora 64b/66b 链路上以 10.3125Gbps 的速率充当重定时器。 目前、如果我在 SigCon Architect GUI 中选择 Interlaken2 模式、似乎可以工作、但我不确定这是否是“完美“配置。 如果我将其设置为“以太网“、Aurora 链路将不起作用。 我在使用两个 10Gbps 光学 SFP+的定制电路板上使用了 DS125DF111。

在所附的照片中、链路为红色(无信号)、仅因为光纤已断开:

interlaken2.png

我还希望获得“10Gbps 以太网“光纤链路的最佳配置。

谢谢、
lm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    我们正在查看此内容、明天将向您提供更多详细信息。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    数据速率曲线仅设置 CDR 组 0 和组 1 锁定数据速率。 链路速度为  10.3125Gbps、Interlaken2 配置文件将 VCO 频率配置为 10.3125Gbps。 因此、Interlaken2 配置适用于您的情况。

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Charles。  

    我想了解为什么默认的“以太网“配置不适用于 Aurora

    此致、

    lm