This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:重定时器源时钟 1.35GHz

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622872/ds125df1610-retimer-source-clock-1-35ghz

部件号: DS125DF1610

尊敬的专家:

在 675MHz 输入端、所有通道都可以稳定锁定。
我们的配置使用 675MHz RX 输入、2.7GHz VCO 和 2.7GHz 重定时器 TX 输出。 对吗?

image.png

•‑…对用户定义的模式 (1010 μ s) 进行编程 寄存器 0x7C 和 0x93 中、但 DSSC 写入操作失败。
•在‑UI 中验证寄存器映射后、我们观察到寄存器 0x7C 和 0x93 都只读 μ s。 ‑向 TI 提供了这种反馈、因为他们的文档表明、在使用用户定义的模式特性时、这些寄存器应该是可写的。

SigCon:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    我会检查这个,并将尽快回来给你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    到目前为止是否有任何发现?

    我们尝试提供 A 2.7Gbps PRBS7 重定时器 TX 端口发送到器件的信号。

    我们的器件需要 精确稳定的 2.7Gbps PRBS7 开始工作的输入。

    但是、该器件目前无法正常工作、我们怀疑该问题可能与重定时器输出的不稳定有关。

    我们当前的重定时器寄存器配置如下:

    • TX 分频器:4.
    • VCO 频率:2.7GHz  
    • PRBS 发生器:PRBS7
    • 通道状态:CDR 已锁定

    根据此配置、我们期望重定时器 TX 端口输出 A 2.7Gbps PRBS 比值。 您能否确认此设置对于生成 2.7Gbps PRBS7 输出是否正确、或者是否需要额外的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    为了进行澄清、器件当前是否根本不输出任何 PRBS 信号? 或者终点是否未确认 PRBS 模式? 最后、您是否使用器件 PRBS 发生器从重定时器 TX 端口输出 PRBS7?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    L 已将重定时器通道 0 环回到通道 1 以使用 PRBS 检查、检查信号是否为 PRBS7。 我对速率配置有疑问:

    1. 我将 VCO 设置为 10.8GHz 并配置寄存器
      0x18 对于 4 分频比、输出应该是 2.7 Gops、对吗?
    2. 是否可以使用分频器将 VCO 直接设置为 2.7GHz、或者它必须保持在 9.8-12.5 GHz 范围内?

    我问道、是因为我们的 DUT 目前无法检测到来自重定时器的 PRBS 信号。 这让我担心信号质量或速率配置中的潜在不匹配问题。

    您能帮助验证我对 VCO/分频器设置的理解是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Che-Jung:

    1.你的理解是正确的。

    2. VCO 应保持在 9.8-12.5 范围内。

    您使用什么写入来配置 PRBS 输出? 请验证它是否遵循此常见问题解答中列出的建议:

     【常见问题解答】DS125DF1610:如何设置器件以生成不同的 PRBS 模式 

    您的 DUT 是否具有信号检测功能?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我们通过 SMBus 配置了寄存器。

    我们设置 675MHz 的输入时钟  的 重定时器 RX 、已配置 VCO 更改为 10.8GHz  、应用了 A ÷4 输出分频器 然后 复位所有通道上的 CDR 。 在该配置下、重定时器输出 A 2.7GHz PRBS 信号 。

    在那之后,我写了 寄存器 0x7C = 0xAA 和 寄存器 0x97 = 0xAA 为提供源 用户定义的图形 、将重定时器切换为输出 A 1.35GHz 时钟 。

    我们的器件检测的数据速率为 2.63Gbps 至 2.688Gbps  亮起 通道 0 到通道 15 。 PPM 控制寄存器的配置如下 寄存器 0x64 = 0x33 和 寄存器 0x67 = 0x00 因此预期的频率误差应该近似 ±1000ppm (0.1%) 。 但是、测得的数据速率与我们的预期不符。

    此外、在某些通道上、输出会导致器件出现 CDR 无法以 2.7Gbps 的速率锁定  。 我们运行重定时器 (PRBS CHK)  通道 0 至通道 15 上的自检 和 Heo 约为 0.96 、这表明信号质量本身良好。 基于此、我们怀疑问题可能与有关 VCO 频率偏移(输出频移) 而非信号完整性。

    你对这种行为有什么想法吗? 在该配置下、VCO 或时钟路径是否可能会引入意外的频率漂移、或者我们是否应该检查其他寄存器?

    请告诉我此配置看起来是否正确、或者是否建议进行进一步的调整。

    此致、
    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    除了您提到的设置之外、您是否为用户图形发生器配置了寄存器 0x1E、0x09 和 0x30? 编程指南中定义了这些内容:

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    是的、我配置了寄存器 0x1E、0x09 和 0x30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您分享该脚本。 我将在本周对其进行审查、并提出任何意见。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    [引用 userid=“667738" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622872/ds125df1610-retimer-source-clock-1-35ghz/6280967

    此外、在某些通道上、输出会导致器件出现 CDR 无法以 2.7Gbps 的速率锁定  。 我们运行重定时器 (PRBS CHK)  通道 0 至通道 15 上的自检 和 Heo 约为 0.96 、这表明信号质量本身良好。 基于此、我们怀疑问题可能与有关 VCO 频率偏移(输出频移) 而非信号完整性。

    [/报价]

    在这里、当您提到“我们的器件“时、这表示什么器件? 这是 DS125DF1610 还是其他器件? 配置用户模式后、CDR 是否在 TI 重定时器上保持锁定状态?

    此致、

    GREG