This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:请求 T&R 版本和 PN 缺少磁带规格

Guru**** 2918810 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628944/am26c31-request-for-t-r-version-and-missing-tape-specifications-for-pn

器件型号: AM26C31

尊敬的团队:

我们需要 T&R 版本 特性。 目前、 大多数 PN 数据缺少“磁带间距“和“磁带宽度“详细信息 、阻止进一步处理。

请分享所需的磁带规格以继续。

感谢 you.e2e.ti.com/.../GE-ICE-PCBAs_5F00_Jerin-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    我看到您正在查看 AM26C31ID 和 AM26C32ID。 名称末尾带有“R"的“的器件型号意味着它们位于 T&R 中 由于您的 PN 缺少“R",“,因此、因此它们采用管装封装、这就是它们缺少磁带细节的原因。  

    AM26C31ID 和  AM26C31IDR 是同一器件。 不同之处在于 AM26C31IDR 存在于 T&R 中 数据表介绍了第 22 页中“R"器“器件的 T&R 详细信息。  

    如果这样回答了您的问题、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的响应和支持  

    但对于某些 PN、我们无法找到 T&R 封装、该 Pn 在 — 载体封装材料查找工具中不可用:载体封装材料查找 | Texas Instruments

    您能否检查并确认 PN 是否可用或过时、例如 XIO2001ZGU  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    您似乎正在使用过时的设备、这也是  XIO2001ZGU 不会在载体包材料查找中返回任何内容的原因。  

    请滚动到产品页面的底部、在这里可以找到有效的器件型号。 例如、XIO2001IZWSR 处于活动状态并显示在运营商查找中: https://www.ti.com/product/XIO2001 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您发送邮件

    可以分享下面 Pn 的详细信息、这将非常有用

    电源 5 伏 306m 安培 5 VOL 调节、1000V 隔离、SO-28 DCR010505UE4
    逻辑接口驱动器四路 LVDS DS90LV047ATMTC NOPB
    逻辑接口接收器四路 LVDS DS90LV048ATMTC NOPB
    传感器温度 3 二极管输入 LM83CIMQA NOPB
    IC 逻辑缓冲器驱动器 1GATE 74AHC1G125 SOT-353 74AHC1G125DCKRG4
    处理器 DSP、定点、32 位、400MHz、1.05V、1.2V 内核、 1.8V、3.3V IO、361 引脚 PBGA TMS320C6424ZWT4
    IC、PCI-E 2.0 至 PCI 转换桥接器、1.5V 和 3.3V VCC、无铅 BGA169 封装 — 也请参考类似的变体 5400709-2 XIO2001ZGU
    IC、PCI-E 2.0 至 PCI 转换桥接器、1.5V 和 3.3V VCC、无铅 BGA169 封装 — 也请参考类似的变体 5400709-2 XIO2001ZWS

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    我仅支持 AM26C31。 但是、我上面的评论仍然适用。 对于该列表中不会返回载体封装材料查找中的任何信息的器件、这是因为这些器件不再制造。 我也会仔细检查格式。 请使用 TI.com 产品页面上的确切格式。  

    如果您有其他问题、请使用特定器件名称创建新的 E2E 问题。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已在 承运人包装材料查找工具的帮助下进行了检查和更新、但我仍有一些疑问、您可以对此进行澄清

    1. LM83CIMQA/NOPB

    LM83CIMQA/NOPB 。 信号 LM83CIMQAx/NOPB 与同一器件的 SMT‑μ m 和‑μ m 卷带版本相同。

    但是、在检查时 包装材料查找工具 、没有可用的装运带信息(如磁带类型,磁带宽度或口袋尺寸)、并且工具会显示 “未找到搜索结果“ 提供了此器件型号信息。

    请确认:

    • 包装是否详细信息 LM83CIMQAx/NOPB 可通过任何其他参考/文档或获得
    • ‑器件‑μ m 和 5 μ m 卷带形式提供、但工具中未列出包装数据。

    2. TMS320C6424ZWT4

     从 TI 网站确认 TMS320C6424ZWT4 采用托盘包装 www.ti.com/.../TMS320C6424ZWT4

    尽管如此 包装材料查找工具 展示了 “未找到搜索结果“ 提供了此器件型号信息。

    请确认:

    • 缺少搜索结果的原因是托盘包装(不适用运输带)、和
    • 器件仍在考虑中 编程 未过时

    3. DCR010505UE4

    部件 DCR010505UE4 已识别为 DCR011203U/1K 、可在中找到 卷带‑μ m 和‑μ m (T&R) 封装。

    但是、与上述器件类似、我们无法在中找到载波带详细信息(磁带类型,宽度或口袋尺寸) 包装材料查找工具 、然后再次返回 “未找到搜索结果。“

    请澄清:

    • 是否将包装载体封装详细信息记录在不同的参考资料下、或
    • 如果工具中没有数据 不会 暗示器件过时。

    要求澄清

    请您确认是否为 “未找到搜索结果“ 载体封装材料查找工具中的回复:

    • 仅表示工具/包装数据限制、
    • 应该解释为器件 已停产或不推荐用于新设计

    您的确认将帮助我们继续进行 BOM 验证、SMT 装配计划和生命周期风险评估。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    似乎载体封装材料查找没有捕捉到所有内容。 您将需要创建一个标有特定器件型号的新 E2E 帖子、以获得正确的支持。

    此致、

    Ethan