This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:接收器输入 (RXPn、RXNn)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629325/ds110df410-receiver-inputs-rxpn-rxnn

部件号: DS110DF410

您好:

在我们的系统中、我们使用 DS110DF410 均衡器、我们有几个有关接收器输入的问题。

数据表提供了以下信息:

image.png

 

  1. 不同通道之间是否存在性能差异?
  2. 我们能否获得缺失通道 (Vtx0、Vtx1、Vtx3) 的最小和最大输入值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yulia:

    不同渠道之间是否存在性能差异?

    通道之间没有性能差异。  

    我们能否获得缺失通道 (Vtx0、Vtx1、Vtx3) 的最小和最大输入值?

    屏幕截图中的四个规范显示了不同通道损耗场景下的建议发送器(链路伙伴)输出摆幅。 这些电压摆幅是凭经验测量的、并确保在 DS110DF410 处接收到的信号的误码率 (BER) 低于 1e-12。

    您可以将 V_TX0、max 视为保持低于 1e-12 BER 的所有通道的最大输入电压摆幅。 在此测试条件下、发送器直接连接到  DS110DF410 RX。

    此致、

    Charles