This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:SMBus 代码示例

Guru**** 2986350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630972/tusb8044a-smbus-code-example

器件型号: TUSB8044A

是否提供了用于通过 SMBus 从主机处理器配置 TUSB8044A 的代码示例?  我还想对 TUSB8044A EVM 进行试验。 是否有与 EVM 配合使用的 PC 应用程序来配置 USB 集线器?

谢谢、

Rick Neufelder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick:

     集线器默认配置应适用于任何 PC 或笔记本电脑 系统。 仅当您需要更改集线器配置时、才需要 SMBus 或 EEPROM。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过 SMBus 将 VID 和 PID 设置更改为我们的终端客户值。 您能否提供 TUSB8044A 的代码示例和寄存器命名(.h 文件)?

    谢谢、

    Rick Neufelder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick:

      我不知道您的 SMBus 或 I2C 采用哪种格式。 您只需为 VID 和 PID 写入寄存器 01h –04h。

     SMBus 地址基于您下面的引脚设置。

    此致

    Brian