This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:重定时器配置

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624350/ds280df810-retimer-configure

器件型号: DS280DF810

我们使用的 Kunpeng CPU、即 100G 网络、通过重定时器芯片 ds280df810 进行了增强。 目前、单通道 25g/10g 正常。 4 路 25g 组的键速可以达到 97g、但单通道 100G 的配置无法连接、光端口没有光输出。 在这种情况下、我不知道如何配置此重定时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shanjin、

    单个 DS280DF810 通道上的最大数据速率为 28.4Gbps。  在 100G 的情况下、您是否超过了此值?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前使用的 100G 应用采用四个通道来实现 100G。 来自 SoC 的 100G 信号通过 DS280BF810 传输、然后连接到 100G-SR4 光学模块。 但是、没有光信号来自光学模块。 您能否确认此应用场景是否需要 DS280 以及应如何配置? 您能否向我发送 DS280BF810 的编程手册? 此外、当我为 25G 网络配置 4 通道信号时、不需要配置重定时器芯片、可以在正常带宽下正常使用 25G 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisy:

    是否知道 100G-SR4 情况下的线路速率是否仍为 25.78125Gbps?  如果是、这应该没问题。  我建议为该测试用例检查信号检测和 CDR 锁定状态。

    您可以通过以下链接访问编程指南: https://www.ti.com/drr/opn/DS280DF810-DESIGN

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将 DS280DF810 的寄存器 0x78 的值读取为 0x30、将寄存器 0x2F 的值读取为 0x54。 我是否可以询问 DS280DF810 将 4 个 25G 通道的 100G 绑定用作组合配置有任何配置要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shanjin、

    每个通道都独立运行、因此重定时器在 4 个独立的 25G 通道和 4 个绑定的 25G 通道之间没有差异。  配置 SoC 后、对于 4x25G (100G)、您可以尝试重定时器上的 CDR 复位/释放序列、看看这是否有任何影响。

    您提到在使用 100G-SR4 光学模块时会出现问题。  您是否能够试用 QSFP28 LOOPBACK 或 QSFP28 DAC?

    谢谢、

    Drew