This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001:如何将 PCI 接口引脚和 CLKOUT 引脚置于 tri 状态

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626786/xio2001-xio2001-how-to-put-the-pci-interface-pins-and-clkout-pins-in-tri-state

部件号: XIO2001

是否有办法将 PCI 接口引脚置于 tri 状态/高阻抗状态? 通过 PCI RESET 还是 GRST?

CLKOUT 输出呢? 如果我通过 EEPROM 禁用它们、它们是否为 tri 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我会研究这个,并会尽快回来给你。

     此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、感谢您的帮助。 是否有任何关于该问题的更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在检查这一情况、我将在本周结束时提供一个答案。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的、这些复位应将 PCI 接口引脚置于 tri  状态/高阻抗状态。 根据 PCI 本地总线规范:

    “只要 RST 被置为有效、所有 PCI 输出信号都必须被驱动到它们的良性状态。 一般而言、这意味着它们必须是异步 tri 状态“

    此致、

    GREG