This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:设计述评 — TPS386000

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631187/tps386000-design-review---tps386000

器件型号: TPS386000

尊敬的 TI 团队:

关于 TPS386000RGPR 设计、我想对 SENSE4L 和 SENSE4H 引脚(我们目前未使用该引脚)进行一些澄清。

根据数据表(下图下方)、建议在未使用 SENSE4H 引脚时将其接地。 在设计中、我们采用了相同的方法。
但是、我们不计划使用 SENSE4L 引脚。 您能否确认未使用的 SENSE4L 引脚是否可以安全地保持悬空、或者是否需要已定义的连接?


此外、您能否确认所有复位引脚是否在内部连接在一起、或者它们是否独立运行?

您对这些要点的指导将非常有帮助。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    感谢您的问题。

    我回复了我们的原始主题,将所有信息保存在一个地方。 请在此处查找链接:

     回复:TPS386000:设计审核 

    此致、

    Andrew Li