This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:设计述评

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619330/tps386000-design-review

器件型号: TPS386000

尊敬的 TI 团队:


用于 VCC_12V 的 SENSE1
用于 VCC_5V 的 SENSE2
VCC_3V3 的 SENSE3
SENSE4L 未使用、并使用可选的上拉和下拉电阻 100K 进行端接
SENSE4H 未使用、并使用可选的上拉和下拉电阻器和 100K 电阻器进行端接

您能否检查未起诉的 SENSE4L、SENSE4H、Reset4#引脚的端接。
请查看完整的设计并提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 TI 团队:

    我们将 CT4 制作为 NC。

    请将此快照视为最终设计进行审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    感谢您的提问! 请在下面查看我的评论:

    1.对于未使用的检测引脚 (SENSE4L 和 SENSE4H)、它们应连接到 VDD、输出 (RESET4) 可以保持悬空。  

    2.在当前配置中、MR 引脚被拉低会使 RESET1 永久置为有效。 我建议将其连接到 VDD、以使器件始终正常工作、而不是处于 MR 模式。 MCU GPIO 也可用于切换 MR 引脚。

    3.如果未使用 WD、我建议将 WDI 连接到 GND 并使 WDO 保持悬空。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我已经在我们的设计中实现了您的反馈。

    我在此处附加了设计、请验证以继续。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    你对我好! 如果您没有其他问题、我将继续、关闭此主题。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的设计验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    没有问题,我很高兴我能提供帮助。 如果您还有其他问题、请随时与我们联系!

    此致、
    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    关于 TPS386000RGPR 设计、我想对 SENSE4L 和 SENSE4H 引脚(我们目前未使用该引脚)进行一些澄清。

    根据数据表(下图下方)、建议在未使用 SENSE4H 引脚时将其接地。 在设计中、我们采用了相同的方法。
    但是、我们不计划使用 SENSE4L 引脚。 您能否确认未使用的 SENSE4L 引脚是否可以安全地保持悬空、或者是否需要已定义的连接?


    此外、您能否确认所有复位引脚是否在内部连接在一起、或者它们是否独立运行?

    您对这些要点的指导将非常有帮助。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    感谢您再次与我们联系!

    如果未使用 SENSE4L、则应将其连接到 VDD。 SENSE4H 应连接至 GND、如数据表中所述(如果未使用)。  

    相应的输出 (RESET4) 应保持悬空。

    复位引脚是独立的、用于每个对应的检测输入。 例如、 RESET2 是 SENSE2 的输出。 RESET4 用于 SENSE4L 和 SENSE4H。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li