This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:无法输出 4K/60Hz

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630373/tmds181-could-not-output-4k-60hz

器件型号: TMDS181

尊敬的专家

我们将 IIC 总线设置为低电平,并将 PIN22 VSadj 引脚连接到一个 7.06k Ω 的电阻到 GND。

我们发现它可以输出 4K30HZ、但当超过 30Hz 时无法输出。 配置参数是否需要调整。

下面是 sch,你可以帮助检查 sch,我们需要设置 EQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 I2C 总线为低电平时、处于引脚搭接模式。 然后、TMDS181 将根据 DDC 总线的监听自动配置自身。 EQ 应设置为 NC、以便 TMDS181 RX EQ 将自动适应。

    您能否阅读 TMDS181 寄存器 0x0B? 位 1 是 TMDS_clock_RATE_STATUS。 此位 从 DDC 总线的监测中自动更新。 对于 HDMI1.4、该值将为 0。 对于 HDMI2.0、该值将为 1。 对于 4K@60Hz、 如果您没有看到该位自动设置为 1、那么我们需要查看 DDC 总线以确保源正确 写入从器件 SCDC 寄存器地址 0xA8 偏移 0x20 位 1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    大家好、我是基于 MianLianKe 的原理图进行设计、DDC 总线 SRC 端子接地。 请您帮助确认如何连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下实现。

    谢谢

    David