This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:am62x XDP

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631166/am623-am62x-xdp

器件型号: AM623

编译工具链:CLANG 和 LLVM  
库:libbpf、libxdp、libmnl-dev、libbelf-dev  
工具:bpftool  
所有这些都应该在 SDK 中提供。

其他项目还需要使用 XDP、它旨在用作通用功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jou:

    库:libbpf、libxdp、libmnl-dev、libbelf-dev 

    目前、这些库未打包到默认的 TI SDK Yocto 文件系统中。 欢迎使用这些库的方法中包含的库构建文件系统、这些库应公开提供。 有关使用 Yocto https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62X/11_02_08_02/exports/docs/linux、Overview_Building_、the_sdk.html#building-the-SDK-with-Yocto 构建文件系统的一些说明(并非详尽无遗)。  

    构建工具链:CLANG 和 LLVM 

    由于大多数 BPF 程序与架构无关、因此在复制到目标之前可以在主机 PC 上进行编译(更易于编译)、因此需要在主机 PC 上进行编译。

    如果您有后续问题、敬请告知。

    -道林