This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:UART_PACKET_SIZE 增加问题

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, MSPM0L1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630366/mspm0l1106-uart_packet_size-increase-issue

器件型号: MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3519、

TI 团队好!

到目前为止、给定示例支持的 UART 数据包大小为 4、
使用宏  
#define UART_PACKET_SIZE (4)
尝试通过将该宏从 4 更新为 6 来增加此大小
但不允许这样做。

请指南将 UART 数据包大小增加到任意。

谢谢
Selvam

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要循环 UART RIS 以等待 Tx fifo 为空、然后您可以开始下一个几个包发送函数。

    C:\ti\mspm0_sdk_2_10_00_04\examples\nortos\LP_MSPM0G3519\demos\bq7870x_TIDA010279

    下面的演示可帮助您更好地了解 Rx Tx/UART。 这是在 mspm0_uart.x 文件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、 MSPM0G3519 示例是否与 MSPM0L1106 匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART、匹配。

    将.c .h 文件直接复制到工程、然后在 syscfg 中设置 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hellc Chi:

    我们将尝试尽快更新。

    谢谢

    Selvam