This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:输入和输出端为 TCA9548A 上拉电阻器

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630847/tca9548a-tca9548a-pullup-resistors-at-input-and-output

器件型号: TCA9548A

大家好、我有以下问题、该问题与在多路复用器输入端和每个通道的输出端使用上拉电阻器有关。 根据数据表、开关具有低 RON (18 Ω@ 3.3V、根据图 5-4)、因此、出于实际目的、可以将其视为直接连接。

因此、我不理解如何在输入和输出端都使用上拉电阻器(图 8-1)、因为我们将加载 SCL 和 SDA 线路 两次 。

数据表第 7.1 节还提到:“ TCA9548A 也可用于电压转换、允许在每个 SCN/SDN 对上使用不同的总线电压、从而使 1.8V、2.5V 或 3.3V 器件能够与 5V 器件通信。 这是通过使用外部上拉电阻器将总线上拉至控制器和每个目标 通道所需的电压来实现的。“ 但是、如果开关具有低 Ron(如前所述)、这会导致将电压为 3.3V 的线路(通过开关的低阻值电阻)连接到 5V 线路。

非常感谢

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    数据表正确 — 请在多路复用器两侧放置上拉电阻器。 这是因为器件既是电平转换器、也是多路复用器。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    非常感谢您的答复。

    我认为最好在下一次数据表审查中具体说明。

    此致、

    Gabriel