This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:查看支持

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630996/lsf0002-review-support

器件型号: LSF0002

尊敬的专家:

您想帮助查看 LSF0002 的原理图吗?

image.png

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我对原理图没有任何疑问。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 I²C Ω 线路上的总上拉电流约为 5mA、这大于 I²C Ω 规格中 3mA 的默认限值、可能大于 1.8V 器件的驱动强度。 我建议所有上拉电阻器至少为 2.2kΩ。