This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208 IN0+/-差分输入信号要求(Vdiff 最小值/最大值)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630892/lmh1208-lmh1208-in0---differential-input-signal-requirements-vdiff-min-max

部件号: LMH1208

您好:

我目前正在查看 LMH1208 的差分输入信号要求、特别是 IN0+和 IN0–输入引脚的要求。

是否有任何应在 LMH1208 的 IN0+/-引脚上观察的最小和最大差分振幅电压 Vdiff 规格?

如有任何澄清、将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、

    数据表规定、打开信号检测的最小阈值为 20mVpp、关闭阈值为 18mVpp。 我建议 IN0 引脚上不一定具有最大 Vpp、但器件检测信号的最小值为 20mVpp。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、J-San、 

    感谢您的答复。

    我知道 LMH1208 IN0 引脚的规格指出、峰峰值差分信号输入电压必须为 20mVp-p 或更高。


    以下线程申明“另请注意、最大输入差分电压为 1000mV。“ 因此、IN0 范围是否应为 20mVp-p 至 1000mVp-p?

    e2e.ti.com/.../lmh1208-input-voltage-question

    此致、
    Ozaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、

    是的、由于后接正确、因此您理解输入差分电压范围在 20mVpp 到 1000mVpp 之间是正确的。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San、

    感谢您的答复。
    问题已结束。 

    Ozaki