This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364:有关 DS90CF364 LVDS_VCC 引脚的问题。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621202/ds90cf364-questions-about-lvds_vcc-pin-of-ds90cf364

器件型号: DS90CF364

大家好:

我的一位客户正在考虑将 DS90CF364 用于其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
如果接收端的 LVDS 信号为 1.8V、是否可以向 LVDS_VCC 端子施加与 LVDS 信号相同的 1.8V 电压?
或者必须施加 LVDS_VCC 3.0~3.6V 不依赖于 LVDS 信号电压?
LVDS_VCC 引脚电压必须与 VCC 引脚电压相同?

问题 2:
当 LVDS_VCC 为 3.3V 时、LVDS 输入信号的电压范围是多少? 是否是 LVDS 标准 (TIA/EIA-644) 中指定的 1.0V 至 2.4V(1.2V 典型值)的输入共模电压范围?

问题 3
此器件是一个旧器件。
您是否有任何更新的器件(DS90CF364 的替代器件)?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621202/ds90cf364-questions-about-lvds_vcc-pin-of-ds90cf364
    如果接收端的 LVDS 信号为 1.8V、是否可以向 LVDS_VCC 端子施加与 LVDS 信号相同的 1.8V 电压?
    或者必须施加 LVDS_VCC 3.0~3.6V 不依赖于 LVDS 信号电压?
    LVDS_VCC 引脚电压必须与 VCC 引脚电压相同?[/报价]

    该器件上的所有 VCC 引脚都必须为 3.3V、该芯片的建议运行条件最小为 3.0V、最大为 3.6V。  

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621202/ds90cf364-questions-about-lvds_vcc-pin-of-ds90cf364
    当 LVDS_VCC 为 3.3V 时、LVDS 输入信号的电压范围是多少? 是否符合 LVDS 标准 (TIA/EIA-644) 中规定的 1.0V 至 2.4V(1.2V 典型值)的输入共模电压范围?

    DS90CF364 的接收器电压范围为 0V 至 2.4V、符合您提到的标准。 TTL 侧的输出仍将是 3.3V 的高电平。 可以在数据表的“电气特性“部分中找到此信息。

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621202/ds90cf364-questions-about-lvds_vcc-pin-of-ds90cf364
    此器件是一个旧器件。
    您是否有任何可作为 DS90CF364 替代器件的新器件?

    我可以根据客户尝试做的事情来帮助找到更新的芯片。 您能提供他们系统的方框图供我使用吗? (包括 SoC/视频源功能,所需的输入视频格式,所需的输出视频格式,显示分辨率,色深,刷新率和任何其他所需的功能)。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    非常感谢您的支持、很抱歉晚回复。

    由于您的回答、他们的问题得到了解决。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。