This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:CTLE

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630680/ds160pr410-ctle

器件型号: DS160PR410

 

关于 CTLE 带宽调整:

1.这四个选项有什么区别?

2. PCIe 信号的哪个部分会受到影响?

3.在引脚模式下(使用外部电阻器调整 CTLE 强度)、默认情况下是哪四个?  

ctle.jpg

如果将带宽调整为 00(最低)、PCIe 信号的哪一侧将受到影响?

如果您有任何说明这一点的文档、请提供给我们参考吗?

原因:我们的电流测试显示、引脚模式设置在调整后通过、但在应用于 I2C/SMBus 控制时、会产生 NG(不可接受)。

我们需要将 CTLE 带宽控制值从 10(推荐)调整到 00(最低)、才能通过测试。

我们还确认所有其他对应值​​与引脚模式设置一致并且是正确的。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我们不建议调整 CLTE 带宽控制寄存器。 请将其保持在默认值 10。  

    [引述 userid=“446400" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630680/ds160pr410-ctle

    3.在引脚模式下(使用外部电阻器调整 CTLE 强度)、默认情况下是哪四个?  

    [/报价]

    在引脚模式下、CTLE 带宽的默认值也为 10。  

    原因:我们当前的测试显示“引脚模式“设置在调整后通过、但在应用于 I2C/SMBus 控制时、会导致 NG(不可接受)。

    请确保您的 SMBus EQ 编程序列符合编程指南中的表 8。 表 8 中显示的 CTLE 指数和 EQ 设置与数据表中的引脚模式 EQ 设置相匹配。

    此致、

    Charles