This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:功率斜坡时间要求

Guru**** 2985570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629650/lmh0340-power-ramp-time-requierment

器件型号: LMH0340

您好、支持团队。

LMH0340 的输入电源是否需要上电(斜升)时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:  

    请参阅数据表中的屏幕截图:


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。
    我注意到、该规格未描述有关电源斜升时间的任何要求。 我认为这款器件对电源上升速度没有具体要求、即使连接到上升时间非常短的电源、也不会出现任何问题、这是正确的吗? 之所以提出这个问题、是因为根据器件的不同、过快的上电速度有时会导致大浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:  

    您当前对电源斜升时间的计划是什么?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San

    我们的电源电路提供 2.5V 和 3.5V 电压、斜升时间为 200us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:  

    只要在电源完全斜升之前不对器件执行任何操作、200us 斜升时间就应该正常。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我理解、我们可以结束这个问题。