This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP83TC811S-Q1:缺少用于选择 SGMII 模式的自举配置

Guru**** 2928460 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631625/dp83tc811s-q1-dp83tc811s-q1-missing-bootstrap-configuration-for-selecting-sgmii-mode

器件型号: DP83TC811S-Q1

尊敬的 TI 团队:

我将使用设计电路板 DP83TC811S-Q1 并尝试在中使用该器件 SGMII 模式 (4 线 SGMII)

但是、我遇到的数据表文档存在有关的问题 自举 (strap) 配置

 

带来问题

从数据表中可以看出:

  • 支持的配置文件 SGMII 作为 MAC 接口
  • 多个引脚标记为 搭接引脚 (S)
  • 自举值为 复位时采样

但是、我找不到 清除自举配置表 定义如下:

哪些配置 (strap) 引脚组合(高电平/低电平)对应于选择  SGMII 模式 (特别是 4 线 SGMII)。

 

我需要的东西

请提供:

  1. 自举配置表 (或等效器件)、将配置 (strap) 引脚状态映射到:
    • MII/RMII/RGMII/SGMII 模式
  2. 准确 引导至 4 线 SGMII 所需的自举设置
  3. 的任何建议 PHY 至 PHY SGMII 运行 (因为这不是典型的 MACLeft right arrowPHY 用例)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    您是否在数据表中看到了表 19 和表 21?

    谢谢、

    Drew