This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:最大电缆长度是多少?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631588/lmh1297-what-is-the-maximum-cable-length

部件号: LMH1297

 

您好、

您能否告知 LMH1297 可实现均衡的最大电缆长度?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:

    我们的数据表中提供了以下信息:

    EQ(均衡器)模式:

    –带集成的自适应电缆均衡器

    时钟恢复器

    –100 Ω 输出驱动器、带去加重功能

    –重新锁定 75 Ω 环通输出

    –EQ 模式电缆长度

    (Belden 1694A、SDI_OUT 禁用):

    •75m、11.88Gbps

    •5.94Gbps 时为 120m

    •在 2.97Gbps 时为 200 米

    •1.485Gbps 时为 300 米

    •270 Mbps 时为 600 米

    此致、

    j