This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:扩展 CAN

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626015/tcan1473-q1-expand-can

器件型号: TCAN1473-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1、 TCAN4550

尊敬的团队:

我们有可以扩展 CAN 的器件吗? 例如 MCP2518。

客户 MCU 的 CAN 是不够的、需要一个集成 CAN 驱动器的 CAN 控制器。

谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    请参阅 TCAN4550-Q1、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的迅速回复!

    TCAN1164 怎么样? 它更便宜、更适合客户应用。 我想知道 TCAN4550 的高级功能是什么意思。 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    如果需要 CAN 控制器、建议使用 4550。 如果不是、1164 应该可以满足客户的要求、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢、抱歉遇到问题。

    抱歉、这里还有一个问题、TCAN1164 仍需要将数据发送到 TXD、不能仅使用 SPI 来传输数据?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    是的、器件不是 CAN 控制器、仍应需要 TXD、谢谢。

    此致、

    Michael。