This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:I2C 功能在低温下无法正常工作

Guru**** 2982430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630827/ds90ub928q-q1-i2c-function-could-not-work-under-low-temp

器件型号: DS90UB928Q-Q1

尊敬的专家:

一个工程完成了 PV 环境测试、发现 DS90UB928 的 I2C 无法在低温环境下工作。 DS90UB981 无法配置 DS90UB928 的 I2C、且 LOCK 引脚始终为高电平、因此排除了 981-928 链路中的任何硬件物理层问题。 我们进行了以下验证:  

1.本地 MCU 可以读取 928 器件的地址。

2.比较 981 和 928 的配置对于正常和故障部件,我们的软件工程师回答说,正常和故障部件的印刷配置是相同的。

3.移除 MCU 和 928 之间的 I2C 串联电阻后、主机无法通过 I2C 读取 928 器件。  

4、开机顺序无异常。

5、将有缺陷的部件送到 SMT 工厂进行 AOI 和 X 射线检测,所有这些都是可以的。  

非常感谢!  

Andy

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果您有原理图或方框图、请分享。 串行器和解串器的 IDx strap 设置是什么?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    请找到原理图和 IDX 设置。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很遗憾、我无法进一步讨论、因为 981/983 要求 NDA。 请联系您当地的 FAE、以便我们可以将该主题路由到内部。  

    Aaron