This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:PCA9543A 的 SCL 是双向的吗?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631572/pca9543a-is-scl-bidirectional-for-pca9543a

部件号: PCA9543A

我的应用程序如下:

image.png

我想确认 SCL 是否在两个方向上通过 IC 传播、即 SC0/SD0 上的主器件是否可以与 SC1/SD1 上的从器件和 SDA/SCL 上的从器件通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerassimos:

    此多路复用器是无源器件、因此我相信只要在建议的规格范围内使用器件、就能够满足您的建议。

    谢谢您、
    Arya