This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:如何测量 DS90Ux941AS-Q1EVM 的裕度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631279/ds90ub941as-q1evm-how-to-ues-margin-on-ds90ux941as-q1evm

器件型号: DS90UB941AS-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1、 ALP

您好的团队、

我想了解 DS90UB941AS-Q1 EVM 的裕度、如何在 DS90Ux941AS-Q1EVM 上使用裕度?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    如果您参考的是裕度分析程序 (MAP)、请参阅以下应用手册以了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf

    “MAP"选项“选项卡位于解串器的 ALP 配置文件中。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法对 941 执行裕度测试? 我注意到您分享的文档没有提及与之相关的任何内容。 是否有其他方法进行利润率测试? 我将使用 941 EVM 和自开发的 948 屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    MAP 只能从下游解串器器件进行测量。  但是、测量 解串器的裕度将监测 FPD-Link 上的链路运行状况(即 SER 和 DES 之间)、因此这应该足以满足您的需求。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是:你有一个边距测试脚本的下游设备,如 948,你提到吗? 我只找到适用于 948 EVM 的闪存驱动器。 此脚本是否可以用于我们的目的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    您从哪里找到此脚本? 如果您可以向我提供.py 文件、我可以仔细查看并确认。

    此致、

    尼古拉