This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:IC 因总线 ESD 问题而损坏

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632382/sn65hvd3082e-ic-damaged-by-bus-esd-issue

部件号: SN65HVD3082E

您好的团队、

我的客户在交流驱动器产品中使用 SN65HVD3082E 器件、该器件因 RS485 总线 ESD 问题而损坏。 他们计划在数据表中添加 SM712 whihc 等 TVS。

Q1:SM712 是否适用于保护 SN65HVD3082E、它是–7V/+12V 钳位电压。

问题 2:我们是否有 SN65HVD3082E 的 8us/20us 耐受电压数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:它是 SM712 是否适用于保护 SN65HVD3082E、它是–7V/+12V 钳位电压。[/报价]

    是的、根据我可以看到、根据我们的器件数据表、这看起来应该在–9V 至 14V 的绝对最大值之前传导(使用反向关断电压)、但这也取决于预期的峰值电流。 您可以在 SM712 数据表中看到、钳位电压会根据击穿的引脚和最大电流而变化。  

    我还可以请到 TI 的保护器件团队、看看他们是否有 TI 建议的 TVS 二极管、他们可能想要推荐。

    Q2:我们是否有 SN65HVD3082E 的 8us/20us 耐受电压数据?

    我们有关于超集芯片的一些数据、但我不确定这是否会帮助客户、因为这只是一个通过失败标准。  

    - Bobby

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您的预期工作电压是多少? 由于建议运行条件非常接近绝对最大额定值、因此选择的范围非常有限、而不是对称条件这一事实会使选择变得更加困难。 SM712 具有高钳位电压值、这可能会损坏收发器、因为它远高于收发器的绝对最大额定值。

    此致、

    Bryan