This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043H-Q1 引脚 FMA

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631768/tcan1043-q1-tcan1043h-q1-pin-fma

器件型号: TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043H-Q1

您好团队

 我在 TCAN1043H-Q1 的功能安全文档中发现、有多种引脚失效模式、如下图所示。 它们是如何分布的? 例如:

  image.png

120fb6a6-0a64-418b-908c-49218bed7a6a.png

您能为我提供一个更合理的分布吗?

BR

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请参阅表 3-1 的分布、了解任意两个引脚之间短路的 5%情况、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

      您提供的数据是关于芯片故障分布、但我需要的是“引脚“的故障分布、例如开路、接地短路、电源短路、VCC 短路、VIO 短路以及对下一个引脚短路。

       希望您能为我提供这些故障分布数据。

    BR

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    遗憾的是、表 4-2 及更高版本是我们为器件提供的唯一其他格式、没有每个单独引脚的百分比分布数据、谢谢。  

    此致、

    Michael。