This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867 的 MDI 上的引脚交换

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632542/dp83867ir-pin-swap-on-mdi-of-dp83867

器件型号: DP83867IR

您好:

是否可以在 DP83867 的 MDI 接口上也交换 B 和 C 线对、或者在自动‑MDIX/MDI‑X 模式下只能交换 A 和 B 以及 C 和 D?

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    镜像模式主要用于在电缆对 (A、B) 交换到 C 和 D 的情况下调整 RJ45 的连接

    在 10/100M 中、仅使用 2 对、因此镜像模式提供了将连接器连接从 A 交换到 D 以及从 B 交换到 C 的功能。在其顶部、PHY 还提供了使用 MDIX 的选项、本质上是在 A 和 B 之间交换 Tx 和 Rx 线。这对于使用直线或交叉电缆是必需的。

    镜像模式也会反转每个对内的信号极性、但 PHY 将根据每个通道的需要检测并校正极性。  

    谢谢

    David