This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:DS92LV2421 的 SDI 输出标准

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421, DS90UB947-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630962/ds92lv2421-sdi-output-standard-of-ds92lv2421

部件号: DS92LV2421
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB947-Q1、DS90UB940-Q1

尊敬的专家:

请建议如何配置 DS92LV2421 的输出或将其转换为 SDI 接口。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    DS92LV2421 输出到 FPD-Link 接口、需要 100 欧姆差分阻抗。 SDI 接口似乎是一个 75 欧姆单端同轴电缆、通常末端带有 VNC 连接器、因此遗憾的是、这两种协议差别太大。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    请建议还是参考设计将输出更改为  MIPI-CSI 2 或 SDI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

      您选择的 DS92LV2421 器件用于将 24 位并行 LVCMOS 视频数据转换为专有的 FPD-Link 串行协议。 然后、数据通过电缆发送到解串器、然后在解串器中转换回有效的 24 位并行 LVCMOS 视频数据。 该电缆是 100 欧姆 STP 电缆、因为我们的器件设计为在 100 欧姆下运行。

    您尝试在设计中实现什么?

    您是否尝试将 24 位 LVCMOS 转换为 MIPI CSI-2 D-PHY 数据?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    让我澄清一下。

    我有 DS92LV242x 的 LVCMOS 到 FPD 链路。 现在、在接收器端、我需要将 FPD 链路转换为 SDI、或将 FPD 链路转换为 MIPI CSI-2。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    我们没有任何转换为 SDI 的器件。 对于 MIPI CSI-2 D-PHY、我们提供了可使用的 FPD3 系列器件。

    对于串行器、可参阅 DS90UB947-Q1 或 DS90UB927-Q1。 有关解串器、请参阅 DS90UB940-Q1。

    请参阅每个器件数据表、并确认输入/输出满足您的要求。

    ...

    在您的设计中、是否需要 将 DS92LV2421 用作串行器?

    此致、

    Justin Phan