This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:设计查询

Guru**** 2995920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632482/sn74avc1t45-design-inquiry

器件型号: SN74AVC1T45

尊敬的团队:

我计划使用电平转换器 SN74AVC1T45DCKR 将信号 3.3V 转换为 1.8V IO 电平。 我希望将 Display Port HPD 信号用作电平转换器。

该器件是否适用于 HPD 信号、或者有任何其他建议?

请提供确认。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    如果我错了、但 HPD 似乎是低频 (~1kHz)、固定方向信号、对吗?  

    如果是、则 SN74AVC1T45 适用于 HPD 信号。

    此致、

    Josh