This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:需要器件差异和建议。

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632207/tca9535-need-part-difference-and-suggestion

器件型号: TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA9555、

TCA9535RTWR 与 TCA9555 比较 、如果我们希望实现简单设计、低电流消耗和 UL 认证目标、这会更好。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9555 数据表显示:

    除了包含内部 I/O 上拉电阻器之外、TCA9555 与 TCA9535 相同、当配置为输入和非驱动时、该电阻器会将 I/O 默认拉至高电平。

    是否需要内部上拉电阻器取决于特定电路的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishna、

    如 Clemens 所述、TCA9535 和 TCA9555 之间的唯一区别是 I/O 引脚上的内部上拉电阻器。

    此致、

    Josh