This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:DS25BR440 IBIS 型号

Guru**** 2970310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629377/ds25br440-ds25br440-ibis-model

部件号: DS25BR440

您好、

我正在搜索 DS25BR440 的 IBIS-AMI 模型。 本主题提到我需要为 DS25CP104 重新设置 IBIS-AMI 模型:DS25BR101:具有均衡和预加重功能的 IBIS 模型 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

有人能帮忙吗?

谢谢

此致

Yanjie

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 在此主题中、有要下载的模型文件、但我尝试了没有成功:DS25BR440 - IBIS 模型 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

    请参阅随附的:e2e.ti.com/.../7776.Ds25cp104a_5F00_ver210113.zip

    DS25CP104.ibs 型号具有与 DS25BR440 相同的 IO。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您提供模型文件。 该模型测试是在 ADS 或第三方工具等仿真工具上进行的吗? 我正在使用 Cadence SystemSI 并面临问题。 (Rx 器件无法正常工作)。 从指南文件图形中、我相信您至少使用 ADS 进行了测试、对吧?

    此致、

    Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

    广告是我通常的。 我没有使用 Cadence SystemSI、因此我无法对此进行评论。 我会联系 Cadence、表达您对此的担忧。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence 支持工程师报告、Rx 部件 未针对 Win64 位操作正确编译。 您能检查一下吗? 到目前为止 Tx 部分正常。 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

    我需要就此与内部团队核实。 我会在我有答案后向您报告。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,这是结果如果我尝试运行 IBIS checker IBISCHK  ,有一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

    64 位模型有时会有问题。 您可以使用附加的包装器来代替 32 位模型、它应该可以使用。  

    e2e.ti.com/.../Windows_5F00_Wrapper.zip

    此致、

    马特