This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-FPGA:如何将 TFP401A-FPGA 连接 EP 到 EP

Guru**** 2961790 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628576/tfp401a-ep-how-to-connect-tfp401a-ep-to-fpga

器件型号: TFP401A-TFP401A EP
主题: TFP401 中讨论的其他器件

您好!

我需要将 TFP401A-FPGA 的数字 RGB 输出连接 EP 到 FPGA (MPSoC、Xilinx Xynq UltraScale+、PN:XCZU7EV-2FFVC1156I)。 您可以告诉如何进行连接吗:

1) Pls 提供相同的参考原理图。

2) 要连接到 FPGA 的信号(共 100 个引脚中)是什么?  

 

3) RGB 信号要连接到 MPSoC FPGA 的哪一组 (HP/ HD/ GT )? 对于这些信号、要保持的 FPGA 组电压应该是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TFP401 获取高速差分对 (TMDS D0-D2、CLK) 并将其转换为并行信号:

    • 24 位数据(像素数据 0-23)
    • HSYNC、VSYNC、数据使能 (DE)
    • 像素时钟 (PIXCLK)

    有关与 FPGA 的实际连接、请与 AMD 联系、因为我们不了解其 FPGA 设计。

    对于 TFP401、请查看此 链接。 但请注意、这是在 TI 外部完成的、我们无法提供支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.该处理器的哪些引脚都要连接到处理单元(FPGA/微控制器/处理器)?

    2.对于您提供的 Adafruit 链接,我无法在那里看到任何设计文件。 您能分享这个原理图吗?

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahil

    请参阅此 链接 、获取 Adafruit 原理图。

    对于与 FPGA 的连接、这取决于 FPGA IP 要求。 但基于下面的方框图、QE、QD、ODCK、DE 需要 VSYNC 和 HSYNC。 CTL[1:3}是可选的、具体取决于 FPGA。  SCDT 可以从外部连接到 PDO、以便在链路处于非活动状态时将输出驱动器断电。

    谢谢

    David