Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TS3DV642
部件号: TFP410
主题中讨论的其他器件: TS3DV642
我需要您的协助来进行设计审查。 我想使用 TFP410 (IC9) 将 STM32H7 微控制器的 RGB 输出转换为 HDM 兼容信号、我希望通过 TS3DV642A0 (IC10) 在两个目标上使用该信号、其中一个是原理图 (X11) 中显示的 HDMI 连接器。 来自微控制器的所有信号都以青色显示、所有差分对都以橙色显示、阻抗为 100 欧姆。 此外、我打算使用电平转换器 (IC11) 将 HDMI 信号传输到连接器。 L3、L4、IC16 用于保护、IC17 用于限制 HDMI 连接器的 5V 电压。
如果您看到任何可能导致无法在外部 HDMI 显示器上获得图片的问题、请告诉我。