This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:它是否支持使用去离子水进行清洁?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632265/tcan1463-q1-does-it-support-cleaning-with-di-water

器件型号: TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1

您好、专家

TCAN1043-Q1 是否支持使用去离子水进行清洁?

客户正在请求我们确认:如果我们的器件支持以下要求:

  • 水:输入 0.25uS/cm (4MΩ-cm) 时的最小规格 DI 水 、
  • 输入 0.17uS/cm 6MΩ-cm 目标时的目标去离子水规格。
  • 水导率:冲洗结束时的目标水导率 20.0uS/cm (50kΩ-cm)
  • 时间:30 分钟
  • 临时:85℃     

支持需求:您能否帮助确认?

 

此致!

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    器件兼容性应符合 IPC/JEDEC 标准、并通常与标准 DI 水 PCB 清洁工艺兼容。 但是、我们不保证也不符合 特定的清洁条件、如浸没时间延长、温度升高或规定的电导率水平。

    因此、建议的条件((85°C 30 分钟)比典型的行业清洁工艺更激进、可能会引入塑料 IC 封装吸湿相关风险。 建议客户在系统级别验证此清洁流程、包括正确干燥(例如烘烤)、以确保没有残留水分、谢谢。

    此致、

    Michael。