This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2000A:PCIe 转 SPI/UART

Guru**** 2998520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631930/xio2000a-pcie-to-spi-uart

部件号: XIO2000A

您好团队:
我们有一个运动控制卡待开发。 我们基于 Windows 的应用程序会向我们具有 SPI 接口的运动芯片/MCU 发出 PCIe 接口命令。
因此、我们需要在它们之间使用一个接口 IC 来交换命令/握手。

PLS 建议使用实现这一点的芯片解决方案。  

x1 PCIe 通道就足够了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我们的产品目录中没有此类接口部分。

    此致、

    GREG