This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:TI 是否提供 DPA 测试 (MIL‑STD‑1580 Group A)?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, DS16F95QML-SP, LMP2012QML-SP, DAC121S101QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624731/ds16f95qml-sp-does-ti-provide-dpa-testing-mil-std-1580-group-a

器件型号: DS16F95QML-SP
Thread 中讨论的其他器件: LMP2012QML-SP、 DAC121S101QML-SP、ADC128S102QML-SP

您好:

我叫 Jalen Ward、是 Amentum Technology、Inc.的一名项目工程师、为 NASA Johnson Space Center 提供支持。 我很荣幸地了解、除了正常的筛选/QCI 测试流程外、TI 是否能够对以下器件执行额外的 DPA 测试:

SMD 器件型号

说明

链接

5962F8961501VHA

 差分总线收发器

DS16F95QML-SP |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

5962L0620602VZA

双路高精度轨到轨输出运算放大器

LMP2012QML-SP |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

5962R0722602VZA

具有轨到轨输出的耐辐射 12 位微功耗数模转换器

DAC121S101QML-SP |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

5962R0722701VZA

耐辐射 8 通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器

ADC128S102QML-SP |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

我们的要求源自 EEE-INST-002、对于 1 级微电路、该要求对于所使用的每个批次、DPA 符合 MIL‑STD‑1580 A 组的要求。  

  • TI 是否在此器件上执行 DPA (MIL‑STD‑1580 Group A)、或针对我们正在购买的特定批次提供 DPA 报告?
  • ‑TI 不执行 DPA、TI 是否会授权第三方 DPA、包括器件交付?

 

谢谢您、

Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen:

    我已经联系了我们的高可靠性团队、了解他们是否可以对此发表评论。 我将尝试在本周结束前与您跟进他们的回复。 (或者,如果他们当时没有响应,我会再次 ping 他们)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen:

    我就站在她面前,由于多次的高潮,双腿微微发颤。

    我已向我的联系人发送了一封跟进电子邮件、当我收到回复时、我会回复您。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen:

    我通过电子邮件收到回复:

    请参阅我们的航空航天和国防 GQG 第 12 节了解此信息。

    https://www.ti.com/lit/ml/szzq196b/szzq196b.pdf?ts = 17749863637&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fquality-reliability%252Fquality%252Fguidelines.html

    “TI 不支持首件检查(例如,根据 SAE 航空航天标准 AS9102,航天首件检查)或破坏性物理分析(例如,根据 MIL-STD-1580、国防部测试方法标准:电子、电磁和机电[EEE]器件的破坏性物理分析[DPA])。 相反、客户可以在订单录入时购买足够的器件、以便于客户在第三方进行内部测试或测试。“

    - Bobby