This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:看门狗

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632078/tlin1431-q1-watchdog

器件型号: TLIN1431-Q1

您好的团队、

是否可以在硬件模式下禁用看门狗?

我的客户希望在 MCU 调试模式下运行系统、并且在调试模式下无法发送看门狗输入信号。

如果看门狗无法禁用、能否始终下拉看门狗输入和看门狗复位引脚、并在正常模式下运行器件?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    遗憾的是、我不认为是这样、 WDT 引脚只 应配置看门狗时序、而不应将其关闭。

    此外、WDI 引脚应指示其应始终被驱动、以便对看门狗进行维护。 使 WDI 保持为低电平(或高电平) 应导致重复复位的看门狗超时。

    因此、对于调试操作、建议通过 WDT 引脚配置最长的看门狗超时、或者向 WDI 提供外部切换信号、以在 MCU 停止时保持看门狗正常运行。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在调试模式下、客户很难对看门狗进行维护。  

    向 WDI 提供外部切换信号、使看门狗在 MCU 停止时保持正常运行

    这也是不可接受的、因为客户有 200 块电路板。

    在调试模式下、在 RESET 引脚上添加一个 0 欧姆电阻并将其移除是否可行?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我知道客户很难尝试绕过安全行为。 遗憾的是、该器件似乎设计为在这种情况下防故障。  

    因此、在 RESET 引脚上添加或移除 0 Ω 电阻器不应禁用看门狗。 请注意、RESET 引脚是输出、看门狗功能应该位于器件内部。 I.E、当复位信号与 MCU 断开连接时、看门狗仍应超时、器件可能会进入重复的复位或故障状态、以免导致意外的系统行为。

    对于调试、建议的方法是通过 WDT 引脚配置最长的看门狗超时(在短窗口中调试并定期恢复执行)或确保定期维护看门狗(如果 MCU 可行,在调试中运行的计时器中断或在调试中暂停期间运行空闲计时器)、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    目前、我的客户在 TLIN1431 的 RESET 引脚上添加了一个 0 Ω 电阻器。 此外、他们在需要调试时会将其移除、因此即使 TLIN1431 拉低了 RESET 引脚、TLIN 也不会复位 MCU。

    还有一个问题:他们 在 SOP 中需要将固件刷写到 MCU。 此时、MCU 也无法对看门狗进行维护。 现在、他们只想禁用 VBAT、只需在 VCC 上添加一个外部 5V 电压。 他们担心这个 5V 电压可能会破坏 TLIN。 请检查 TLIN14315-Q1 的 Vcc 引脚是否可以支持 5V。

    此外、您能否在新的 TLIN SBC 器件中添加看门狗禁用功能?  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我认为客户询问有关引脚模式的问题。 如果情况不是这样、请帮助确认、如果将来的设备可行、我可以通知团队。

    对于 SPI 模式、这是如下所示的选项。 此外、只要不超出绝对最大值、5V 就不应损坏、谢谢。

    此致、

    Michael。