This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:TCA9511A / P82B715:兼容热插拔、远距离 I2C 总线

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, P82B715, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632073/p82b96-tca9511a-p82b715-compatibility-for-hot-swappable-long-range-i2c-bus

部件号: P82B96
Thread 中讨论的其他器件: TCA9511A、 P82B715、 TCA9617B

尊敬的 TI 支持团队:

我正在设计一个同时需要热插拔保护和远距离总线扩展的 I2C 系统、对于将 TCA9511A 与 P82B715 配合使用、我有以下问题:

1.在同一 I2C 信号链中同时使用 TCA9511A 和 P82B715 在技术上是否可行?

2.推荐的放置顺序是什么 — TCA9511A 应该放置在 P82B715 之前还是之后?

3.合并这两种设备时,是否存在已知的兼容性问题、时序冲突或电压电平问题?

感谢您的参与和指导!

此致、
Kittitouch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittitouch、

    我们仍在研究这一点、不久将提供最新信息。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的及时答复。

    我们的硬件工程师为我们的设计选择了 TCA9617B。 您能解释一下它是否为我们的用例提供与 TCA9511A 或 P82B715 相同的功能和性能吗?

    此外、如果您有一款更适合具有热插拔功能的长线缆的推荐产品、我们将非常感谢您的指导。

    此致、
    Kittitouch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kittitouch、

    TCA9617B 是我们的快速+模式 I2C 缓冲器(高达 1MHz)、并缓冲两个 I2C 段、每个段为 550pF(A 侧和 B 侧)。  

    TCA9511A 是一款热插拔缓冲器、可在缓冲器的每一侧支持 400 pF、工作速度高达 400kHz。 它还具有热插拔功能 — 它会跟踪输入侧并等待两侧空闲/在将输入连接到输出之前检测 I2C 停止条件 — 通常用于未通电的卡插入带电背板的分段应用。  

    P82B715 是总线扩展器、可增加输出驱动、在缓冲器的传输侧处理高达 3000pF 的电容。 通常用于更长的电缆应用、但成本更高。  

    电缆/布线有多长? TCA9617B 的开漏驱动器具有足够的驱动强度(高达 30mA)。 TCA9617B 没有智能热插拔电路、但只要 EN 保持低电平或一个电源断电、它就会从 A 侧到 B 侧处于高阻态。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的明确解释—这真的有帮助!

    查看完这些选项后、我决定为我的应用使用 TCA9617B。 电缆长度约为 1–2 米、因此 30mA 驱动强度应该可以很好地应对。 我知道它没有内置热插拔电路、因此我将实施自己的逻辑在系统端进行管理。

    对于需要极长电缆的客户、我计划提供 P82B715 作为处理更高电容的选件。

    这种方法对您是否有意义? 如有任何关切或建议、将非常感谢。

    此致、
    Kittitouch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kittitouch、

    您会使用一对 TCA9617B 吗? 我建议在电缆两端使用一个缓冲器。  

     均允许进行 A-A、A-B、B-A 连接。  

    绝不允许进行 B-B 连接。  

    有关更多详细信息、请参阅该应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf?ts = 1719932118796&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tyler