This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:如何将 BQ79600 与 SPI 从器件一起使用?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632741/bq79600evm-how-to-use-the-bq79600-with-an-spi-slave-device

器件型号: BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: BQ79616、 BQ79600-Q1、BQ79616-Q1

您好、  

 

我正在寻找如何将桥接器件 BQ79600 与 SPI 从器件结合使用的信息。 我找到了与连接 MCU/ master <->Bq79600<->Bq79616 相关的在线资源。  

请确认是否可以设置任何开关/功能(硬件/软件)以将操作从主器件更改为从器件、并使 2 个 BQ79600 通过菊花链相互通信。 以下是供参考的快照。  

Bq79600_SPI.png

我观察到 BQ79600 的 COMH 连接到 BQ79616 的 COML 和 BQ79616 的 COMH 连接到 BQ79600 的 COML(在环形架构中)、菊花链中。  

请说明将第 1 个 BQ79600 的 COMH 连接到第 2 个 BQ79600 的 COML、将第 2 个 BQ79600 的 COMH 连接到第 1 个 BQ79600 的 COML 是否正常??  

此外、还应建议是否有任何硬件/软件可用于实现此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    很遗憾、您所附图片中所示的架构不起作用、因为 BQ79600-Q1 只是 SPI 从器件。  

    但是、您仍然可以使用 BQ79600-Q1 和 BQ79616-Q1 实现相同的设置。 BQ79616-Q1 支持数据表的“8.3.5 GPIO 配置“和“8.3.6.1.7 SPI 控制器“中列出的 SPI 主器件通信。 您基本上要将 BQ79600-Q1 用作连接到 SPI 主器件的基底器件、然后通过 VIF 连接 BQ79616-Q1。 在 BQ79616-Q1 的指定 GPIO 引脚上、您可以连接到 SPI 从器件。  

    如果您对上述解决方案的实施还有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    米歇尔·W·