This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:设计查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCAL6416, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622059/tca6416a-design-query

器件型号: TCA6416A
主题中讨论的其他器件: TCAL6416TCAL9539

尊敬的团队:

我计划 在电路板中使用 IO 扩展器 TCA6416APWR。

我的 I2C 信号将为 1.8V IO 电平、我需要输出端口为 5V IO 电平信号。

通过提供 VCCI 1.8V 和 VCCP 5V、可以从 IO 扩展器获得 5V 输出信号。

此外、VCCI 和 VCCP 引脚所需的电源电流是多少。

image.png

我可以考虑电源树的上述电流吗?

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我的 I2C 信号将为 1.8V IO 电平、我需要输出端口为 5V IO 电平信号。

    使用 TCA6416A 时、这是可以实现的。  

    [报价 userid=“634015" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622059/tca6416a-design-query

    此外、VCCI 和 VCCP 引脚所需的电源电流是多少。

    image.png

    我可以考虑电源树的上述电流吗?

    [/报价]

    这些是绝对最大值。 高于这些值的任何值都会导致器件发生潜在的永久性损坏。 我建议给一些缓冲空间。 您可以在 VCCP 和 VCCI 上提供 10%的缓冲区来实现最大电流消耗。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的确认、

    对于未使用的输出、它是否需要接地或保持悬空。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    不要将输出连接到 GND。 在意外将输出驱动为高电平的情况下、会发生电源至 GND 短路。  

    未使用的输出应保持悬空状态。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler Townsend 

    我可以将该 IO 扩展器用于开漏信号吗?

    请提供确认。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请提供上述查询的更新信息。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我可以澄清你的问题吗?  

    我可以将此 IO 扩展器用于开漏信号吗?

    您的意思是 IO 扩展器可以输出开漏信号而不是推挽信号吗? 这不能完全针对输出端口寄存器来完成、因为它使用推挽输出结构。 您将需要软件权变措施 — 本应用手册介绍了权变措施: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slvafl2/slvafl2.pdf?ts = 1722876123872 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您指的是接收开漏输出的 IO 扩展器、这会起作用。 需要在配置为输入的 IO 引脚上连接一个外部上拉电阻。  

    如果您需要开漏输出 IO 扩展器、请考虑使用 TCAL6416 或 TCAL9539、因为它们都可以选择将输出 IO 配置为逐端口开漏。  

    此致、

    Tyler