This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:有关 DS250DF230 的一些设计和文档问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630455/ds250df230-some-design-and-documentation-issues-regarding-ds250df230

部件号: DS250DF230
主题 DS250DF210 中讨论的其他部件

1.您发送了 DS250DF210 的配置文件、检查寄存器后发现 DS250DF210 和 DS250DF230 的配置不兼容。 您可以发送 DS250DF230 的配置文件吗?
2.  我烧录了 EEPROM、在主模式下、共享寄存器 0x11 显示 EEPROM 加载已完成、但读取的寄存器值不对应于 EEPROM、就像 0x2F 一样。
3.  您能帮助为 DS250DF230(地址 0x4E)生成十六进制文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的天尧:

    1.哪些配置不兼容?

    2.您可以共享您刻录的 EEPROM 吗?  一个常见问题是地址映射指针没有指向 EEPROM 中的正确位置。  请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/snla244

    3.我们尝试使用 SigCon Architect。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个新的观察:

     在 DS250DF230 恢复从模式后、我读取了 DS250 EEPROM 映射中的前几个寄存器、并发现它们的值看起来与 EEPROM 中的标头数据相同。

    地图标题似乎无法正常工作?或者在加载过程中是否出现问题?

    请参阅以下 寄存器 转储 日志:

    [20260327_16:56:17]   root@localhost:/mnt/apprun# #读CH0 reg 
    [20260327_16:56:18]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x78 -b1 -r
    [20260327_16:56:18]    00
    [20260327_16:56:38]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x0 -b1 -r
    [20260327_16:56:38]    00
    [20260327_16:56:44]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x3 -b1 -r
    [20260327_16:56:44]    70
    [20260327_16:56:50]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x8 -b1 -r
    [20260327_16:56:50]    00
    [20260327_16:57:57]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x9 -b1 -r
    [20260327_16:57:57]    10
    [20260327_16:58:17]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xA -b1 -r
    [20260327_16:58:17]    00
    [20260327_16:58:33]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xB -b1 -r
    [20260327_16:58:33]    03
    [20260327_16:58:49]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xD -b1 -r
    [20260327_16:58:49]    8C
    [20260327_17:06:12]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xFC -b1 -w 0x02
    [20260327_17:06:13]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xFF -b1 -w 0x01
    [20260327_17:06:16]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x0 -b1 -r
    [20260327_17:06:16]    00
    [20260327_17:06:16]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x3 -b1 -r
    [20260327_17:06:16]    70
    [20260327_17:06:16]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x8 -b1 -r
    [20260327_17:06:16]    00
    [20260327_17:06:17]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0x9 -b1 -r
    [20260327_17:06:17]    10
    [20260327_17:06:17]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xA -b1 -r
    [20260327_17:06:17]    00
    [20260327_17:06:17]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xB -b1 -r
    [20260327_17:06:17]    03
    [20260327_17:06:17]   root@localhost:/mnt/apprun# i2cgood -d 1 -a 0x27 -o 0xD -b1 -r
    [20260327_17:06:17]    8C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的天尧:

    感谢您分享详细信息。  DS250DF210 EEPROM 配置文件与 DS250DF230 兼容。

    SigCon Architect GUI 存在一个错误、在这个错误中、它在手动输入地址时无法正确填充地址映射标头(就像在 EEPROM 地址对话框中输入 0x4E 所做的那样)。  您可以增加器件数量、但通过达到 0x4E、它有一个限制。

    您的设计是否可以灵活地将 DS250DF230 切换至地址 0x30?

    如果没有、我们可以手动更新 EEPROM 映像。  我认为当前的 EEPROM 数据可能与 0x4E 的地址映射标头位置重叠、因此我们可能需要移位数据、然后在 0x4E 的正确位置手动添加地址映射标头。

    谢谢、

    Drew