This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:需要 TCO 数据

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632861/dp83822h-tco-data-required

器件型号: DP83822H

大家好、我正在使用 DP83822HRHB 以太网 PHY IC、该 IC 使用 RMII 接口。我希望数据表中的 RMII 发送时序获得 TCO(时钟到输出)数据。在可能的情况下、未提及 TCO 最小值和 TCO 最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    RMII RX 引脚是 PHY 上的发送器、因此、如果您询问从 PHY 发送的时钟到数据时序、您可以查看下表中的 T2:

    如果您询问 TX 引脚、这些是 PHY 上的输入。 数据表中的此表中所需的建立时间(数据上升到时钟)和保持时间(时钟到数据下降)为 T2 和 T3:

    此致、

    Shane