This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:DS560DF810:包装综合承载能力/最大承载能力

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632356/ds560df810-ds560df810-package-comprehensive-load-maximum-weight-carrying-capacity

部件号: DS560DF810

您好、

我目前正在开发一个涉及的设计 DS560DF810  并且我需要特定的机械数据才能继续考虑散热器安装。 请提供  最大包装压缩载荷/包装综合载荷规格/最大承载能力  或此器件的任何相关机械应力限制?

此信息对于确保应用中的正确热管理和机械完整性至关重要。 如果有任何相关文档或指南可供参考、敬请分享。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasukurthi:

    我正在与我们的封装团队核实。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasukurthi:

    我们建议的 最大负载为 25.7g/焊球。  我们建议采用与此最大负载一致的散热器设计。

    此致、

    Charles