This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801–SINCON EEPROM 编程和放大器;SRIS 模式配置 (PCIe x4 + REFCLKOUT)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631316/ds160pt801-ds160pt801-sincon-eeprom-programming-sris-mode-configuration-pcie-x4-refclkout

器件型号: DS160PT801

尊敬的 TI 团队:

我目前正在处理 DS160PT801 PCIe 重定时器 和对使用进行配置有一些问题 SINCON

1.通过 SINCON 进行 EEPROM 编程

我能够使用 SINCON 成功修改器件寄存器。 但是、我遇到了以下问题:

  • 寄存器设置 下电上电后不会持续存在
  • 配置似乎正确 不写入 EEPROM

请告知:

  • 正确的步骤是什么 使用 SINCON 将寄存器设置写入 EEPROM
  • 启用 EEPROM 编程是否需要任何特定步骤、模式或命令?
  • 是否有任何限制或要求(例如外部 EEPROM 接线,写入使能等)?

2.申请示例配置(十六进制文件)

如果不支持或不建议通过 SINCON 进行 EEPROM 编程、我想请求您的帮助:

请举一个例子 十六进制配置文件 使用的是什么?

  • PCIe x4 配置
  • REFCLKOUT+/-启用(时钟输出有效)
  • SRIS 模式已启用

这将有助于我们:

  • 验证我们的配置
  • 执行进一步调试和信号验证

它的格式

  • 器件:DS160PT801
  • 应用:主板/转接卡上的 PCIe 信号转接驱动
  • 当前状态:寄存器配置可以正常工作、但在重新启动后不会持续存在

感谢您的支持。

此致、
陈泰泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai-Quan:

    请在下面查看我的评论:  

    正确的过程是什么 使用 SINCON 将寄存器设置写入 EEPROM ?

     有关 EEPROM 读写的说明、请参阅 DS160PT801EVM 用户指南中的 EEPROM 页面。

    [引述 userid=“669626" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631316/ds160pt801-ds160pt801-sincon-eeprom-programming-sris-mode-configuration-pcie-x4-refclkout
    • 启用 EEPROM 编程是否需要任何特定步骤、模式或命令?
    • 是否有任何限制或要求(例如外部 EEPROM 接线,写入使能等)?
    [/报价]

    这取决于 EEPROM 和 DS160PT801 的配置。 有关 EEPROM 的参考实现、请参阅 DS160PT801EVM 原理图。

    [引述 userid=“669626" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631316/ds160pt801-ds160pt801-sincon-eeprom-programming-sris-mode-configuration-pcie-x4-refclkout

    请举一个例子 十六进制配置文件 使用的是什么?

    • PCIe x4 配置
    • REFCLKOUT+/-启用(时钟输出有效)
    • SRIS 模式已启用
    [/报价]

    请参阅随附的 EEPROM 文件:

    e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_4x4_5F00_REFCLKen_5F00_SRIS.hex

    此致、

    Charles