This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:使用 DS320PR410 时、引脚模式不起作用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631095/ds320pr410-when-using-the-ds320pr410-the-pin-mode-does-not-work

器件型号: DS320PR410

使用 DS320PR410 时、我遇到了芯片无法工作的问题。 希望您能帮助分析该问题。

采用引脚模式、配置如下

模式---- L0

EQ0/EQ1-- L0

“增益已暂停“

RX_DET-- L0

PD -- L0

其中、PTX 和 PRX 直接连接到连接器。

目前、如果直接移除转接驱动器芯片、并且 TX 和 RX 与导线短路、则测试可能通过。 使用转接驱动器芯片后、测试失败。

其中、数据运行纯 PHY 层 BIST 测试流、以 PCIe gen1 速率发送 PRBS (LFSR31) 差分串行代码流(无数据包结构)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、如果直接移除转接驱动器芯片并且 TX 和 RX 通过导线短路、则测试可以通过。 使用转接驱动器芯片后、测试失败。

    此测试之前是否运行 PCIe 自动协商和链路训练? 运行此测试之前端点是否已建立链路?  

    对于 PCIe 应用、RX_DET 不应为 L0、因为 DS320PR410 参与由 PCIe 规范定义的 RX 检测状态机。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际发送的信号不是 PCIe 信号;数据是来自 PHY 层的纯 BIST 测试流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能发送一个原理图供我审阅吗?

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2656.redriver.pdf

    请参阅它、但 IO 配置如下:

    模式---- L0

    EQ0/EQ1-- L0

    “增益已暂停“

    RX_DET-- L0

    PD -- L0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否使用示波器测量转接驱动器的输出? 发送 PRBS 流后、TX 引脚上是否显示任何信号?  

    您能否验证 PRBS 发生器和转接驱动器 RX 之间的路径是否交流耦合一次?  

    此致、

    Charles