This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:对于 TI PN (ESD2CAN24DCKRQ1) 需要反向关断电压相对于温度的降额曲线。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632238/esd2can24-q1-for-ti-pn-esd2can24dckrq1-require-the-derating-curve-for-reverse-standoff-voltage-wrt-to-temperature

器件型号: ESD2CAN24-Q1

对于 TI PN (ESD2CAN24DCKRQ1) 需要反向关断电压相对于温度的降额曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    我们手头没有这些数据。 让我看看这是否是我们可以在接下来的几天提供的。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    VRWM 是固定规格、即受保护线路的工作电压。 您对整个温度范围内的 VCLAMP 感兴趣吗?

    此致、

    Bryan