This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410SQ/NOPB:线速支持

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632755/ds110df410-ds110df410sq-nopb-line-rate-support

部件号: DS110DF410

尊敬的团队:

我们目前正在研究一个计划使用 DS110DF410SQ/NOPB 重定时器 IC 的项目。 我们的主要重点是将此 IC 用于光纤通道配置。  从数据表中、我们了解 IC 支持 1.0625Gbps、2.125Gbps、4.25Gbps 和 8.5Gbps 的标准光纤通道线路速率。我们想了解此 IC 是否还支持以下附加数据速率:
1.5Gbps、1.62Gbps、2.5Gbps、3.1875Gbps、5Gbps 6.375Gbps 和 10Gbps。如果没有、您能否推荐任何支持这种更宽线路速率范围的替代重定时器 IC?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    该器件可支持 VCO 范围、2 分频 VCO 范围、4 分频 VCO 范围 和 8 分频 VCO 范围内的数据速率 、即使 速率/子速率表中未列出这些速率也是如此。 必须将这些数据速率手动编程到器件中。 该程序涉及根据所需的数据速率写入 PPM 计数寄存器 0x60、0x61、0x62、0x63。

    此致、

    GREG