This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC816-Q1:DP83TC816 上接口的 GND 基准模糊

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9324, DP83TC815EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632779/dp83tc816-q1-ambiguous-gnd-reference-for-interface-on-dp83tc816

器件型号: DP83TC816-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS9324、 DP83TC815EVM-MC

您好、

我目前正在使用 DP83TC816 为 ADS9324 设计数据采集系统、并为其提供数据接口和时序。 我想将整个系统与接地隔离、以防止接地环路并更大限度地降低噪声、但 DP83TC816 的数据表“9.2 典型应用“部分显示、MDI 耦合电容器和 ESD 分流电阻器应连接到接地端。  

它是打算将 MDI 耦合电容和 ESD 分流电阻器连接到 DP83TC816 上的接地端还是全局非隔离接地端?  

谢谢、

Alex Betts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您可以看到 DP83TC815EVM-MC、了解单独器件 GND 和“全局“接地的实现。 在这种情况下、全局接地连接到屏蔽式 MDI 电缆。  

    在上面的原理图(来自 DP83TC815EVM-MC)中 、GND 为器件/电路板 GND、GND_CONN 会屏蔽地。 为了在 GND 和 GND_CONN 之间进行隔离、对 C98、C88 使用 1nF 电容器、对 R40 和 R41 使用 1M 电阻器。  

    此致、

    Charles