This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111 重定时器配置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632564/ds125df111-ds125df111-retimer-configuration

部件号: DS125DF111
主题 DS110DF111 中讨论的其他部件

尊敬的支持团队:

我正在设计一款需要 10G 网络接口的产品。 我的设计包含一个具有 10G XFI 接口的 SoC、我想连接到 SFP+模块。 在线研究后、我发现 SoC 和 SFP+模块之间需要一个重定时器来确保连接可靠、从而形成以下拓扑:

SoC---------- 重定时器--------------- SFP+模块

DS125DF111 似乎符合我对该职位的要求。 但是、这个解决方案提出了几个我想澄清的问题:

  1. 连接拓扑。 上面的体系结构 (soc ---- 重定时器----- SFP+模块)似乎正确? 这种方法有任何缺点吗? DS125DF111 是否适合此应用的重定时器、或者您是否推荐替代器件?
  2. 重定时器配置。 我的 SoC 的 XFI 接口以 10.3125Gbps 的固定数据速率运行、处于 DS125DF111 支持的 9.8Gbps 至 12.5Gbps 范围内。 默认寄存器设置是否开箱即可支持该数据速率、或者是否需要手动配置?
  3. 配置工具。 我可以看到 DS125DF111 没有专用的驱动器。 我找到了对 SigCon Architect 3.0.0.10 工具的参考、该工具似乎支持 DS125DF111 配置和监控。 此工具是否仍是推荐的选项? 它似乎已经使用了大约六年了—TI 是否发布了较新的版本?
  4. EEPROM 编程。 DS125DF111 数据表介绍了自动从外部 EEPROM IC 上传配置数据的功能。 SigCon Architect 是否可用于 EEPROM 编程? 此外、应该将什么 I2C 地址分配给 EEPROM IC? 我在数据表中找不到此信息。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleksiy、

    感谢您对您的应用程序的详细说明。

    [引述 userid=“605760" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632564/ds125df111-ds125df111-retimer-configuration 连接拓扑。 上面的体系结构 (soc ---- 重定时器----- SFP+模块)似乎正确? 这种方法有任何缺点吗? DS125DF111 是否适合此应用的重定时器、或者您是否会推荐替代器件?

    是的、这是 DS125DF111 的推荐方法。  就替代架构而言、您还考虑了其他因素吗?

    在 SoC 和 SFP+模块之间使用 DS125DF111 在 SoC 和 SFP+之间的通道中定位 DS125DF111 时、需要达到一定的平衡。  重定时器之后的任何均衡均依赖 TX 去加重。  根据总通道长度、您可能需要考虑重定时器 TX 去加重是否足以满足 SFP+眼图模板和 SoC 眼图模板的要求。

    [引述 userid=“605760" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632564/ds125df111-ds125df111-retimer-configuration 重定时器配置。 我的 SoC 的 XFI 接口以 10.3125Gbps 的固定数据速率运行、处于 DS125DF111 支持的 9.8Gbps 至 12.5Gbps 范围内。 默认寄存器设置是开箱即用支持此数据速率、还是需要手动配置?

    我们将仔细检查该值、但我认为默认值为 10.3125Gbps。  如果它不是 10.3125Gbps、则可以考虑 DS110DF111。  这与 DS125DF111 相同、但具有不同的 CDR 锁定范围。  我相信 DS110DF111 上的默认配置支持 10.3125Gbps。

    [引述 userid=“605760" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632564/ds125df111-ds125df111-retimer-configuration 配置工具。 我可以看到 DS125DF111 没有专用的驱动器。 我找到了对 SigCon Architect 3.0.0.10 工具的参考、该工具似乎支持 DS125DF111 配置和监控。 此工具是否仍是推荐的选项? 大约六年前、TI 是否发布了较新的版本?

    是的、仍然建议使用此工具。  DS125DF111 SigCon Architect 配置文件是为 SigCon Architect 版本 2 开发的、因此我建议使用此配置文件。

    [引述 userid=“605760" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632564/ds125df111-ds125df111-retimer-configuration EEPROM 编程。 DS125DF111 数据表介绍了自动从外部 EEPROM IC 上传配置数据的功能。 SigCon Architect 是否可用于 EEPROM 编程? 此外、应该将什么 I2C 地址分配给 EEPROM IC? 我无法在数据表中找到此信息。

    是的、SigCon Architect 可用于生成 EEPROM。  您可以使用默认的 EEPROM I2C 7 位地址 0x50。

    我们最近发现 DS110DF111 数据表和 EEPROM 配置应用手册 SNL245 之间存在差异。  我们将检查 GUI 是否受到此差异的影响、然后返回给您。

    有关此器件的更多详细信息:  DS110DF111:DS110DF111-Datasheet 与 SNLA245 之间的寄存器详细信息不匹配 

    谢谢、

    Drew